This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411:9.6mm 和更大;11mm 爬电要求

Guru**** 2769615 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456796/amc1411-9-6mm-11mm-creepage-requirements

器件型号:AMC1411
主题中讨论的其他器件:AMC1311

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户要求 9.6mm 和11mm 的更长爬电距离。

由于 AMC1311的爬电距离>8.5mm、这还不够、因此我要推广 AMC1411。

我想再次与您核实这是否是最合适的器件、因为 AMC1411爬电距离>15.7mm 比要求更长。

标准是 IEC/EN 62368-1和 UL62368、线路电压为480VAC rms、3相输入。 还请考虑脉冲电压。 如果您还有其他问题、请随时告知我、谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    基于爬电距离和间隙限制、我认为客户需要前往 AMC1411的 SOIC (DWL)封装。 该器件不直接包含上述标准、但在数据表中我们注意到 DIN EN 60112和 UL1577。 如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    EVA