This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:PT100应用中的带宽限制

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1457084/ina333-bandwidth-limiting-in-a-pt100-application

器件型号:INA333

工具与软件:

我正在 PT100读取器电路中使用 INA333、仅需要 DC 附近的良好性能。是否可以限制 INA333的增益带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adam、

    由于 INA333是闭环器件、因此无法直接限制器件的 BW。 从技术角度而言、增加增益将降低3dB 带宽、但这不会改变器件的 UGBW。 您希望通过降低 GBW 实现什么优势? 噪声性能增强?

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    是的、正确。 如果 RTD 电缆上有一些噪声等、 如果不提高增益、就更好了。  

    如果无法限制 BW、那么还鉴于 INA333的高输入阻抗和低偏置电流要求、我可以在输入端进行一些共模滤波。 或许每个输入10K、它们之间的1uF?