This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A-Q1:INA310-Q1应用问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1457091/ina310a-q1-ina310-q1-application-question

器件型号:INA310A-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

遇到以下 INA310A1应用问题、需要您的帮助。

1. OUT?的最大承载能力是多少

2.请帮助查看以下内容

3.我们在  输入如下时发现输出不稳定,请帮助分析潜在的原因,( CMPOUT 上拉至5V )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉杰  

    感谢您使用 E2E!

    从器件流出的最大电流将基于设计需要按照数据表中的图6-18进行摆动:

    爪形曲线显示了器件在保持给定电压的情况下可以提供的最大电流量。 我通常建议客户在接近曲线时开始看到某些非线性影响、为了获得最佳设计实践、应在远离曲线的位置留出一点裕度。 如果您想了解更多、本应用手册详细介绍了该主题。  

    2.是否可以对原理图上附加的无源器件进行多屏蔽? 我无法看到输入结构或输出驱动的东西来在那里提供反馈。 对于可看到的部分、我建议从复位引脚上移除 RJ16、并将其直接连接到 GND 以实现透明模式运行。 我还建议按第8.3.1节中的建议、将旁路电容器安装到器件中的5V 线路上。 似乎客户已将其设计到原理图中、但随后使用 DNP 替换无源器件。  

    3.再说一次、是否可以看到此处连接了什么 CMPOUT? 他们是否也能够在示波器上将其5V 波形与 CMPOUT 一起捕获、以确保这不会导致电源电压的潜在纹波耦合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolus:

    感谢您的快速回复。

    1.为什么我们的 DS 不推荐低于100k 的分频器网络? 如果客户使用118k 分压器、会有什么影响?

    2.对于3、由于客户不能分享完整的 sch、我理解的是、 CMPIN 接近0.6V 时 CMPOUT 出现异常、是否与内部基准电 压相关0.6V、VTHRESHOLD 是8mV?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉杰

    1.为了准确起见,我们推荐这个总和。 输入为高阻抗、但并不是非常高、因此较大的电阻值可能会影响准确度。 总118kΩ 很可能就可以接受、但会引入比100kΩ 总误差稍大的误差。  

    2.恐怕我不理解你这里的问题。 从附加的图中可以看出、当 CMPIN 升高时、CMPOUT 会正确地置为高电平、这是我的预期结果、前提是电压已超过阈值电压。 我认为、波形中显示的不稳定情况看起来不像是 CMPOUT 引脚被激活。 一旦 CMPOUT 节点拉至低电平、CMPIN 将需要降低8mV 以重新置为高电平、而这似乎不会发生。 这看起来更像通过电源传播的噪声、因此我要求在示波器上看到 CMPOUT 引脚旁边的电源。 此外、图中示波器上的绿色迹线是什么?