This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3542:当输入5V 电压时、TLV3542将消耗多少电流?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1457060/tlv3542-how-many-current-when-input-5v-will-the-tlv3542-consume

器件型号:TLV3542

工具与软件:

嗨、团队:

我可以知道当输入5V 电压时、 TLV3542将消耗多少电流吗?

因为我对8个 TLV3542的输入电压(不是 V+ V-)使用了 ADI REF195。

想要验证此情况是否可以将 TI REF5050用作替代?

BR、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

      客户在重负载下操作放大器、因为这将改变将5V 输入驱动到其负载中所需的总电源电流。

     如果客户可以与我们分享或负载类型/范围、最好有一个原理图。

     或者客户是否担心 REF5050需要拉取/灌入(不是为放大器供电)的放大器输入端的总电流?  

    谢谢!

    SIMA