This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA328:关于在 SAR 基准缓冲器电路中使用 OPA328。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA328, TIDA-01055, REF35, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1457006/opa328-regarding-use-of-opa328-in-sar-reference-buffer-circuit

器件型号:OPA328
主题中讨论的其他器件: TIDA-01055REF35OPA388

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我们将把 OPA328用于 SAR 基准缓冲器电路。 我介绍了 TI 设计 TIDA-01055并记录了"自制:稳定运算放大器容性负载的三种方法"。 我已经附上了电路的图片、下面是一些解释、

我已经使用 RISO+DFB+RFx 作为20uF 输出电容的补偿方法。 电路稳定、但闭合 BW 接近7.4KHz (-3dB)。  

2. SAR 设计为在大约2MSPS 下工作。 因此、BW 接近7.4KHz 的基准缓冲电路足以满足此应用的需求吗? 前提是基准可能会在高得多的频率下出现瞬态。

3.宽带放大器如何在上述 BW 应用中发挥作用。

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    我漏掉以下信息。

    我们将使用具有2.5V 基准电压的 REF35系列、该转换器是16位转换器、目标 ENOB 为15位。 请提前告知。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、

    应达到输出的最大频率是多少?  为什么会有20uF 的负载?  

    Unknown 说:
    宽带放大器将如何通过上述 BW 在这种应用中发挥作用。

    运算放大器越快、电路就越受无源器件选择的定义(使用额外的增益来降低失真和相移)。 较慢的增益将与理想运算放大器有更大的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    大多数设计推荐使用输出20uF (可根据整个过程和 REF 电流要求进行调优)的电容器、以便在采样速度为1Msps 或更高时支持瞬态电流要求。 请查看 TI 的 TIDA-01055。

    2.我认为、基准引脚上将出现16Msps 的突发(以适应16位决策)来支持1Msps 数据转换、因此我提出了有关闭环补偿电路的低 BW 的问题。 感谢您对此的想法。

    3.另一个问题是如果补偿电路产生低 BW 那么为什么我们要使用宽带放大器呢? 我们可以使用具有更好失调电压和漂移规格的 OPA388吗?

    等待您的回复。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要使用宽带缓冲放大器来在转换器的每个转换周期内将 ADS 采样保持产生的 Vref 瞬态尖峰稳定到所需的精度(16位的1/2 LSB)。 因此、基准缓冲器配置的截止频率 fc 并不决定基准电压的稳定时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您是说稳定时间的工作与基准驱动电路的截止频率无关。 如果是这种情况、您是否认为基准缓冲器有任何截止频率限制(例如、最小值应为4K 左右)才能工作? 还是完全独立?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    截止频率是一个交流参数、而稳定时间是一个瞬态-它们是相关的、但不是直接相关的。 简而言之、您无需担心 基准缓冲器的交流带宽。  您所需要做的就是优化输出的 RC、以便 Vref 在 ADS 转换周期之间稳定到所需的精度。