This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388-Q1:关于电流失调

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456845/opa388-q1-about-current-offset

器件型号:OPA388-Q1
Thread 中讨论的其他器件:OPA388OPA392

工具与软件:

您好!

我想使用 OPA388在分流电阻器上测量120安培。 在查看运算放大器图时、可以看到如下所示的非对称电流图。 我附上了图表和原理图。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alikaan、

    该图表按安培进行缩放、所有三个输出看起来相同(相位除外)。  此电路的输出是一个电压、所以我认为进行转换的公式不正确。    

    输出电压应为1.65V + VIN*20 + Vos *21 或者 1.65V + IIN/100 + Vos * 21

    您的公式是否知道1.65V 输入的实际值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流似乎是双向的、平均值为50A。  因此、对于高达100A 的正弦振幅、您的电路应该运转正常、这是因为输出摆幅满足 AOL 条件中规定的比负轨(GND)高150mV 的最小线性电压-请见下文。

    但是、对于120A 的振幅、您的 电路将无法工作、因为输出必须摆动至地电平以下-50mV -如下所示。  因此、要能够测量170A 的电流、您要么必须将 Vref 增加至1.85V、要么必须降低增益以便输出保持在接地电平以上至少150mV。

    其他几点意见:

    当您的信号频率仅为0.159Hz 时、无需使用具有34MHz fc 的 R31/R32/C22前端滤波器。  此外、添加 R31/R32电阻器会导致信号增益降低1%(G = 200k/10.1k = 19.8)

    此处无需 Vos 最大为+/-5uV 的 OPA388斩波放大器-当0.5m Ω 分流电阻器上的最大电流为120A 时、最大输入差分电压为60mV。  因此、使用最大 Vos 为+/-25uV (最大误差= 25uV/60mV * 100%= 0.04%)的线性运算放大器(例如 OPA392)即可消除输入电 阻器上斩波器输入偏置电流尖峰产生的额外电压噪声。  有关切碎器的更多信息、请查看以下链接下的技术白皮书:  

    https://www.ti.com/lit/wp/sboa586/sboa586.pdf?ts = 1735579119538 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D34%2526searchTerm%253Dchopper+trade-offs

    e2e.ti.com/.../Alikaan-OPA388-difference-amp.TSC