This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928EVM:OPA928积分器复位

Guru**** 2987800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, OPA928, OPA928EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456508/opa928evm-opa928-integrator-reset

器件型号:OPA928EVM
主题中讨论的其他器件:OPA928、LMP7721、

工具与软件:

您好!  

在 OPA928 (第4.2.2.1节)的 SBOU282A 文档中、积分器通过 Omron G3VM-81PR (TR05) MOS FET 继电器进行复位。  

对于上述 评估套件的使用、我想了解哪些规格可以预期 (或测量了)、如所示

1) 自举固态继电器 K2上的漏电流

2) 2)复位操作期间的电荷注入。

谢谢、此致、  

Dp

PS。 我也对 LMP7721感兴趣、但我找不到 Ibias 与温度间的关系曲线(类似于 OPA928数据表第一页中包含的曲线)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    Unknown 说:
    1) 自举固态继电器 K2
    上的漏电流

    K2继电器中的漏电流约为20pF、寄生电容高达8pF、绝缘电阻为1MΩ Ω  至1GΩ Ω(如果最大值为10^6 MΩ 可能是典型 R 的拼写错误 R = 1GΩ ć)。  

    下面是仿真电路。 我认为  OPA928EVM 的第4.2.2.1节非常清楚地说明了该电路。 我添加了另一个开关来放电 CF 积分器(如果没有它、CF 的放电可能会更长)。  

    e2e.ti.com/.../1738.OPA928-ff_5F00_Is-01022024.TSC

    Unknown 说:
    2)复位操作期间的电荷注入。

    电荷注入是指 K2的泄漏电流、如图4-4所示。  

    [报价 userid="501415" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456508/opa928evm-opa928-integrator-reset "]我也对 LMP7721感兴趣、但我找不到 Ibias 与温度间的关系曲线(类似于 OPA928数据表第一页中包含的曲线)

    LMP7721由 LVA 应用团队提供支持、如果您有其他问题、我可以将您转接至团队。  

    LMP7721没有 Ibias 与温度间的关系图。 在 CMOS 技术中、一条常见的经验法则是、温度每升高10C、偏置电流大约增加一倍。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond