This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:最大电源要求

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456767/amc3302-maximum-supply-requirement

器件型号:AMC3302

工具与软件:

您好!

在 AMC3302数据表的第6.9节中、IDD 低侧电源电流为42 mA (max)(第6.5节、最大功率耗散:231mW)。 另外在 部分6.8中、是安全输入、输出或者电源电流为309mA (VDD = 5.5V)(安全输入、输出或者总功率:1700mW)。

任何高于309mA 的电源电流或高于1700mW 的功率耗散都将损坏隔离栅、并损坏低侧电路。 我们是否需要在电源线中使用任何 SMD 保险丝来保护隔离栅损坏?  

您能否为高侧和低侧电路推荐合适的保险丝额定值?  

谢谢、此致、

Ilamparithi Tamizhanangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilamparithi:

    感谢您的提问。 是的、您需要采取一些预防措施、以防止预期高电流超过这些概述的条件。 一种方法是在电力线上使用 SMD 保险丝、如您所述。 另一项建议是添加过流保护电路、类似于 本应用手册中概述的电路。 这样、当检测到过流时、一旦超过指定的阈值、就可以通过关闭所有电子器件来保护隔离栅。  

    如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    EVA