This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858-Q1:OPA858-Q1

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455344/opa858-q1-opa858-q1

器件型号:OPA858-Q1

工具与软件:

问题描述:

我正在电路中使用 OPA858-Q1运算放大器。 在不提供任何输入信号(输入源接地)的情况下、我观察到 的反相端子电压大约为 18mV 及其变化  .  根据数据表它不是情况,输出电压也不是零. 50mV

  • 失调电压: 0.8mV
  • 输入偏置电流: 0.4pA
  • 输入失调电流: 0.01pA

鉴于这些规格、该输出电压看起来似乎非常高。 我正在尝试了解此行为是否会出现、或者我的设置是否有问题。

电路详细信息:

  • 配置: 反相放大器。
  • 反馈电阻器(Rf): 1 MΩ μ A。
  • 输入电阻(RIN): 2 MΩ μ A。
  • 同相端子: 接地。
  • 电源: [2.5、-2.5]
  • 输入信号: 接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路中可能会出现几个问题、以表明为什么会看到这些结果。 首先、我要将反馈电阻器减小到数百欧姆。 大反馈电阻会导致许多失调电压和稳定性问题。 我也建议调整该器件的增益、因为这是一个解补偿放大器、它需要7V/V 的最小增益才能保持稳定。 在其当前配置中、器件可能会振荡并导致许多其他问题。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不应用任何输入的情况下将1meg 连接到0欧姆时、我会在输出上获得42mV 的偏移、但在数据表中、它提到了0.8mV 是偏移。所以就是这样。 它适用于0欧姆反馈、具有反相 configuration.can 您请告诉我可能会出错的地方  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置0欧姆反馈电阻器肯定会导致错误的结果、因为该器件已解补偿。 失调电压测量是使用特定配置找到的、并且仅当器件以这种方式配置时才是一种有保证的规格。 为了获得更好的结果、请使用453Ohm 的反馈电阻器、Rg 使用75 Ω。

    此致、

    Ignacio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以您告诉我们,只有对于该电阻值,它将工作没有偏移,保持1兆欧的反馈电阻与增益7V/V 失调必须是恒定的正确?但为什么它太高和连续变化。  我想在 TIA 模式下运行该运算放大器、以10^6的增益将电流直接泵送到反相端子