This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225-Q1:电源

Guru**** 2384760 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1457604/ina225-q1-power-supply

器件型号:INA225-Q1

工具与软件:

INA225-Q1是否 允许将其电源引脚(Vs)连接到电流测量分流器的任一侧(IN+或 IN-引脚)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、只要满足这些引脚的电压要求即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    正如 Clemens 提到的、只要考虑引脚的额定电压、就可以将电源引脚连接到分流器的任一侧。 由于电源和共模输入范围是彼此分开的、因此应该不会出现任何问题。

    您唯一需要注意的是、如果被测电流发生变化、分流器上的压降也会发生变化、从而改变引脚上的电源电压。 可能不会过大、但随后会在您需要考虑的测量中引入额外的 PSRR 误差。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis