This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2544:外壳连接到 V–电源?

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1458740/opa2544-case-connected-to-v-supply

器件型号:OPA2544

工具与软件:

您好、数据表中显示:"外壳连接至 V–电源"

是真的吗? 欧米计说"开放"!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    对不起这个混淆。

    该器件在2017年经历了 PCN、发生该 PCN 的主要原因是裸片贴装材料变得过时。  

    我怀疑原始芯片贴装材料是导电的、而新芯片贴装的导电性要低得多(在工作台上测得的信息为25M Ω DCR)。

    该器件已通过新组装材料的重新鉴定、因此与这种材料变更没有功能差异。  

    抱歉、这里有任何混淆。

    谢谢!

    Jacob