This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293-Q1:具有>2MHz 带宽的电流检测解决方案

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: INA293, INA281-Q1, INA293-Q1, INA310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1458532/ina293-q1-current-sense-solution-with-2mhz-bandwidth

器件型号:INA293-Q1
主题中讨论的其他器件:INA293INA281-Q1、、 INA310A

工具与软件:

您好!

目前、我们需要在平台上获得带宽超过2 MHz 的电流检测数据。

我们调查了 TI INA293、它可提供高达1.3 MHz 的电流放大。 此外、我们希望了解您对适用 ADC 的建议。

在最后一个阶段、数据将通过50 MHz SPI 接口接收。 请告诉我们是否有任何类似的解决方案可供参考。

此外、温度范围需要支持汽车级规格、且工作温度为-40°C 至125°C (Ta)。

谢谢!

Jeff