This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2182:正弦波底部的信号失真

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, OPA2182, OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1457324/opa2182-signal-distortion-at-bottom-of-sine-wave

器件型号:OPA2182
Thread 中讨论的其他器件: OPA2189、OPA189

工具与软件:

我使用 opa2182 / OPA 182作为 信号缓冲器,但  随着信号振幅的增加,正弦波底部有一些失真(PK>4V )。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图、并指明电源和信号电压范围以及信号频率。

    所需的输出电压可能与电源轨相差不大;请参阅图7-12/7-13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户、Clemens:

    我同意克莱门斯的观点、即我们需要有关您正在测量的电路的更多信息。  

    此致!

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号频率:80kHz、电源尾电压为+/-5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号来自信号发生器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图7-36显示了在没有负载时应该可以正常工作。 如图7-12/13所示、距离电源轨1V 的输出电压应支持20 mA 输出电流。

    发生这种情况的确切电压是多少? 负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 用户、

    1. 我在这里的一些评论将强化 Clemens 和 Alex 所说的内容。
    2. 当您在信号振幅增加时看到失真时、这通常是因为压摆率限制。  理论关系 VmaxPeak = VmaxPeak/ SR (2*pi*f)、显示最大信号振幅、而不会出现转换导致的失真。  该关系通常是可见失真的良好指标(在示波器上明显失真)。  但是、当您接近极限时、失真会增加、这可能不明显、当您超过极限时、失真应该很明显。  注意:VmaxPeaktoPeak = 2VmaxPeak (即有时指定为峰峰值)。
    3. 该公式未考虑小信号与大信号转换点。  该公式也未考虑压摆增强的影响。  这可能会在曲线中引入一些不准确性(本例中为图7-36)。
    4. 最近、我对 OPA2182和 OPA2189有一些关于全功率带宽曲线的问题。  我仍在努力全面解决我们发现的分歧。  对于大多数运算放大器数据表、全功率带宽曲线是使用以下公式计算得出的: VmaxPeak = VmaxPeak/ SR (2*pi*f)。 对于 OPA2182 、全功率带宽曲线 与 VmaxPeak= VmaxPeak/ SR (2*pi*f)所指示的曲线略有不同(关为因数2)。  公布的曲线比公式更为保守、可能是测量曲线。  在任何情况下、我都在200kHz 时测量了缓冲器配置中 的电路、与方程相比、数据表曲线可以更好地预测失真信号。
    5. 最后、全功率带宽曲线只是一个指导原则、保持在"安全"限制范围内并不意味着没有失真。  请记住、该曲线是典型曲线、可能不包括压摆增强以及小信号到大信号转换点等影响。  我认为一个好的做法是确保您的信号频率/振幅应距图形边界十倍频。
    6. 下面是我的测量结果、并将理想曲线与公布的曲线进行了比较。  我想您的信号处于4Vpk (8Vpp)和100kHz。  如果您检查图7-36、您将看到您位于"安全"区域内、但靠近曲线。  我想您只需要一个具有更高压摆率的器件(OPA189或 OPA2888)。  请注意、OPA189的测量结果也包含在下面的附件中。  该器件曲线也与预期的公式不匹配、但在本例中、我认为这是一个数据表误差、因为理论曲线与测量值非常接近。

    e2e.ti.com/.../opa182_2D00_opa189_2D00_full_2D00_power_2D00_bw.pdf

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载是缓冲的  交叉点开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.VmaxPeak = SR /(2*pi*f)= 10/(6.28*0.08)=20V 或2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    最大峰值电压的计算公式如下:

    VmaxPeak = SR /(2*pi*f);

    如果 VmaxPeak >= Vpower_supply、则 VmaxPeak = Vpower_supply ;

     ±:Vsupply =μs 5V、SR = 10V/μ s、并且 f = 80kHz、

    VmaxPeak = 10/(2*pi*f);= 10V/μ μs (2*pi*80kHz)= 19.9V

    由于19.9V > 5V、VmaxPeak = 5V。

    因此、在该频率下、不应出现转换导致的失真。  您看到的任何失真都是负载效应或其他问题导致的。  您 应该断开放大器输出、以查看失真是否消除。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、艺术