This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:CMRR -仿真与数据表图表

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1458533/ina849-cmrr---simulation-vs-datasheet-graph

器件型号:INA849

工具与软件:

您好、TI 专家:

在增益= 1时、INA849和 TINA TI (对于1MEG)的仿真模型为~75dB:

数据表显示了 CMRR 与频率间的关系图、如下所示:

什么价值可以被认为是更现实的?

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我会遵循数据表典型特性图。 通常、该模型中针对低频交流特性的测量可能更准确、因为在低频下很难进行非常准确的测量。 但是、对于更高频率的测量、我会遵循数据表。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您的快速响应和澄清。

    此致、

    Michael