This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:降低电流测量中的噪声

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3302, THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1457657/amc3302-reduce-noise-in-current-measurement

器件型号:AMC3302
主题中讨论的其他器件: THS4131

工具与软件:

尊敬的先生:

这是 AMC3302电流测量板的初始版本。 它在 THS4131D 放大器的 BNC 输出中产生恒定的300 ~ 350mV 噪声信号。  我们的预期最大电流测量值为50A、分流电阻器值为1m Ω。

比较

PCB 布局

最初、 我漏掉了上述电路中的滤波器。  根据之前的博文建议、 在最终输出中添加了滤波器低通滤波器(在 THS4131D 之后)。 (R = 1000欧姆且 C = 100nF、截止频率:1.6kHz)。

请找到以下交流和直流电流负载的电流波形。

直流负载电流:1A

交流负载电流:200mA

查询

具有恒定200mA 噪声的负载电流(在电压输出测量中:40mV (在第2个放大器输出之后))。 THS4131放大器增益为5。 AMC3302输出8mV 噪声输出。 您能否提供降低电流测量中噪声输出的解决方案建议。 (在修订版本中、 我将移动 AMC3302输出端的低通滤波器(在 THS4131放大器之前)。  

2.我们得到的是2.8kHz 至3.5kHz 范围内的恒定噪声。  该噪声始终存在测量输出。

3.在正常运行期间、器件 AMC3302所需的电源输入为231mW (231mW/5.5V = 42mA)(第6.5节)。  最大安全输入电流限值309 mA (5.5V)。  我想在电源线路中添加保险丝、以保护隔离栅。  在正常运行期间、我们是否应该在电源输入电流限制中将保险丝添加为100mA?  请建议电源输入线路的合适保险丝额定值。

4.我们是否需要在分流电阻器之后和 INP (引脚6)和 INN (引脚7)之前使用保险丝?  该放大器输出连接到 DAQ 模块和 PC。  在故障条件下、我们需要防止对隔离栅造成损坏。  我们是否需要在 INP 和 INN 引脚中添加保险丝? 如果是、请建议相应的评级。  

5.在故障情况下,如果隔离隔栅损坏,是只影响通信,还是会变成开路或短路或两者都可能?  

谢谢、此致、

Ilamparithi Tamizhanangu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  Ilamparithi

    感谢您分享您的项目。  

    考虑到质子误差源的一个因素可能 是 无法定义共模电压。 如数据表中所述、"INP 或 INN 必须具有到 HGND 的直流电流路径来定义共模输入电压。" 请先将 INN 连接到 HGND。 输入看起来是什么样子的?

    要弄清楚、您从何处测量该噪声? AMC3302后的噪声为8mV、THS4131后的总噪声为40mV? 由于包含具有1.6kHz 截止频率的输出滤波器、您仍然会看到2.8kHz-3.5kHz 噪声?  

    关于保险丝建议、我们没有针对每个应用使用的保险丝额定值提供具体指导。 同样、我们对过流保护的建议是整合一个隔离式比较器、如 本应用手册中所述

    如果隔离栅受到影响、则信号可能会损坏、器件性能将无法预测。 这也会导致电击或损坏的风险。 器件是发生短路故障还是开路故障取决于各种因素、而且很难确保。 本应用手册介绍了这些故障。

    我想问您在该项目中使用的分流电阻器是什么吗?

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。  

    将 INN 连接到 HGND 后、波形得到了显著改善 、现在、波形得到了正确测量。  

    我们将遵循有关过流检测和故障情况的应用手册。  

    对于此应用、我们将使用1m Ω 分流电阻器(WSLP59311L000FEB)。

    再次感谢您指导我们解决该问题。

    谢谢、此致、

    Ilamparithi Tamizhanangu。