This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:OPA2210上的散热焊盘连接

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1458269/opa2210-thermal-pad-connection-on-opa2210

器件型号:OPA2210

工具与软件:

OPA2210数据表似乎没有指示散热焊盘(WSON-8封装)的适当连接。  您能否确认焊盘是电气隔离的、因此连接到接地平面(例如 V+和 V-之间的中点)是合适的?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊盘可能隔离、也可能不隔离、但如果未隔离、则连接到最大负电压 V−。 请参阅 [常见问题解答]在哪里连接了运算放大器的电源板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!  

    我同意克莱门斯的观点。  我验证了散热焊盘 到裸片底部之间有导电裸片连接、这意味着基板将电气连接到散热焊盘、因此需要偏置到 V-。

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。  我现在看到这个具体的问题是三年前提出和回答的,但当我在发布之前搜索时,它不会出现。  谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Scott、  

    没问题! 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  
    Chris Featherstone