This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:数据表中的 DRK 封装测量

Guru**** 2813995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454043/pga308-drk-package-measurements-in-the-datasheet

器件型号:PGA308

工具与软件:

您好!

我们使用的是 PGA308AIDRKR 并且对封装尺寸有疑问。

当我们查看提供的信息时、我们将达到3.75mm 以上(获得3.87mm)。

是否有一个维度是关闭的?   谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    我会联系封装团队并让您知道。

    不幸的是、由于许多人都是 OOO、因此可能会出现响应延迟。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、你好、请提供这个问题的最新情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    我已收到包装团队的确认、尺寸在其系统中不匹配、我仍在等待收到需要更正的值。 我昨天向他们发送了电子邮件、如果我没有收到回复、今天还会再发送一条消息。

    感谢你的耐心,这个团队还有几个成员,一直到第六。

    此致!
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    我最终确认3.87mm 值是正确的宽度。 再次,我感谢你的耐心在这里,因为很多人一直是 OOO。 我还提交了一份申请、要求使用正确的值更新此封装图。

    此致!
    Jerry