This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:峰值检测器

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1453431/ths4631-peak-detector

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我正在尝试设计峰值检测器、我随附的原理图看起来是一个很好的起点。 输入信号动态涉及范围高达12V 的可变脉冲、因此我需要选择满足此要求的组件。 此外、我的信号的最短持续时间约为1微秒、所以这种配置可适合我的需求。

MOSFET 需要由工作电压为3.3V 的微控制器驱动。 对于选择合适的组件、您有什么建议吗?

另外、我想更好的理解这个电路的工作原理:为什么选择一个与电容串联的22Ω 电阻? 我可以选择任何类型的电容器吗? 反馈电阻器值是如何计算的? 是否有任何相关的技术手册?

感谢您对此事的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉、您好!  

    22欧姆电阻器只用于减少采样电容器上的电压量。 当电容器充电时、等效电流将流经电阻器、从而增大电阻器电压并减小电容器上的总压降以达到目标值。  

    您需要根据放大器可以提供的输出电流量以及保持该值的时间来调整电容器的大小。 电容器越大、它保持该值的时间就越长、因为当输出二极管未正向偏置时、漏电流会使其放电。 但是、大电容器需要大量电流才能在短时间内充电、因此您需要适当调整其大小、以便在峰值信号到达时放大器可以在电容器上稳定正确的电压值。  

    我将把该线程发送给我们的微控制器团队、为您推荐用于控制 FET 的最佳器件。  

    此致!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 的答复。

    我想问一下关于电容器的更多信息。 我在一篇文章中读到,电介质吸收可以成为选择电容器的一个因素,这篇文章是指聚酯或聚丙烯电容器。 朝这个方向前进以实现精确测量是否正确?或者陶瓷电容器是否仍适合我的应用?

    考虑到我的信号动态、我是否有以更低成本可以使用的替代运算放大器?

    此外、我注意到、在仿真中、电阻值略微变化(例如50欧姆)会阻止电容器充电至高达输入电压。 范围如此窄是正常的吗?

    关于反馈电阻器、在我看来、它的目的只是为了保护反相端子不受电容器放电的影响。 是这样吗?

    此外、我还期待您对 MOSFET 选择的反馈。 再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉、您好!

    您只想 通过 MCU 控制单个 FET 吗? 如果是、您可以使用非常便宜的 MSPM0C1103 (最小的封装是8引脚)、如果您有更多的需求、我建议您查看我们的 MSPM0平台

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、感谢您的答复。 实际上、问题是关于 MOSFET。 我需要有关此应用的正确 MOSFET 的建议、可通过3.3V 微控制器进行控制。 此外、我还在等待所有其他问题的答案、尤其是关于成本较低的放大器的问题。