This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC372M:TLC372MDRG4工作温度规格

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1458203/tlc372m-tlc372mdrg4-operating-temperature-spec

器件型号:TLC372M

工具与软件:

TLC372MDRG4的工作温度规格是什么?与 TLC372MDR 有何差异?

谢谢

Eloy Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eloy:

    根据数据表、TLC372MDGR4的温度范围为 −55°C 至125°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我的问题是、因为订购表中的此信息为空白:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eloy:

    我不知道订购图表上为什么这些字段为空、但应该遵循数据表前几页中的热性能信息。