This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:建议使用 VGA 驱动器

Guru**** 2926430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6518, LMH6517, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454373/lmh6518-vga-deives-recommend

器件型号:LMH6518
Thread 中讨论的其他器件: LMH6517LMH5401

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户正在寻找放大时间超过58dB 的更好 VGA 设备。 现在他们使用的是 LMH6518。 您能帮助推荐合适的器件吗? 谢谢。

BR、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  

    客户对于该器件有哪些带宽和其他规格要求? 我们最大增益为58dB 的器件比 LMH6518慢得多。 他们可能需要仅使用与 LMH6518串联的另一个增益级。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    它们需要900Mhz 带宽。

    那么、您是否有一些 推荐的与 LMH6518串联以达到58dB 的器件?

    此外、我们是否可以使用一个>2通道的器件、并将内部放大器串联起来、达到58dB? 如果能正常工作、请推荐合适的器件。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  

    如果仍需要增益控制、则可以使用另一个 VGA (如 LMH6517)来提高增益。  

    否则、增益为10V/V (20dB)的 FDA (例如 LMH5401)可能可行。 该器件只能在该增益设置中实现大约800MHz、但如果这对于客户而言足够大的带宽、则它应该起作用。  

    此致!  

    Jacob