This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6515:单端和直流耦合的连接

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454222/lmh6515-connection-of-single-end-and-dc-coupled

器件型号:LMH6515

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMH6515并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

您能否告诉我们在单端和直流耦合应用中使用 LMH6515时的电路?

数据表第16页的图41显示了单端输入和交流耦合。

我们是否可以考虑将此电路直接连接 C1和 C2?

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:  

    是的、您可以在单端直流耦合配置中使用 LMH6515。 默认情况下、输入引脚在内部自偏置为1.4V。 如果您离开 C2、非信号输入将偏置到1.4V、您可以驱动信号引脚直流耦合。 但是、这还需要1.4V 的共模电压。  

    如果您需要不同的共模、则可以使用单独的电压源驱动非信号引脚。  

    此致!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的答复。

    从现在开始、让我们继续在该线程中进行讨论。

    您能让我确认一下吗?

    ——

    (1)将 LMH6515 (图41中的单端电路)与直流耦合配合使用时、可以通过连接 C1和 C2来实现。

    每个信号输入(IN+和 IN-)的共模电压需要为1.4V。

    这种理解是否正确?

    您能否提供一个单端直流耦合电路的示例。

    (2)在(1)中配置的单端直流耦合电路中、

    将有多大的直流失调电压? 数据表 P.4中的 VOS 是30mV 吗?

    您能告诉我们如何纠正此偏移吗?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:  

    您可以使用与图41中类似的电路。 输入共模电压不必为1.4、但这将产生最佳的线性性能。  

    在我修改后的电路中、您可以实现到两个输入的直接直流连接。 假设两个输入的共模均为1.4V、则您可以在非信号输入端添加一个校正电压来调整失调电压。 在本例中、校正电压为1.4V +/-校正值。  

    另请注意、随着温度的变化、仍会存在偏移漂移效应。  

    此致!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的答复和发送电路示例。

    我将与客户分享。

    关于问题(2)、是否可以考虑 数据表 P.4中30mV 的 VOS?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:  

    是可以、您可以调整上面发送的图中的失调电压校正值以消除30mV 的失调电压。  

    此致!  

    Jacob