This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:输出规格

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1458429/ina186-output-specifications

器件型号:INA186

工具与软件:

您好!

我的客户对 INA186A1IYFDR 的输出规格有疑问。

请告诉我们 INA186A1IYFDR 的输出电流或功率规格。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关可以输出的电流大小、请参阅图6-4/6-5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    如 Clemens 所述、输出电流和功率取决于 Vs 和输出摆幅、如下图所示。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的答复。

    您能否详细说明一下如何解读下面的图?

    当 VS=5V 和最大摆幅时、假设室温下的最大输出源电流约为27mA 是否正确?

    为什么上部和下部区域的图不同?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在25 °C 下、如果输出电压大于2V (拉电流时仅为12 mA)、典型的器件能够灌入27 mA。

    如果您需要更靠近电源轨、输出电流必须更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    除了 Clemens 的回答,请参阅以下视频了解更多信息。

    https://www.ti.com/video/6149107217001

    此致!
    Mallika Senthil