This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:LM13700

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM13700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459380/lm13700-lm13700

器件型号:LM13700

工具与软件:

我附上了 LM13700的 TINA 仿真、希望限制输出电压。 请考虑以下要求

1.当我向放大器提供383mV 的峰值输入电压时、限制器 IC 应该不会起作用。

2.当输入电压大于383mV 时,限制器应该开始工作,并将输出电压限制在700mV。

3.我用一个 PNP 晶体管打开,给限流器提供驱动电流。

4.我没有得到任何改变的输出.. 为什么?

e2e.ti.com/.../Limiter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    在您发送的电路之后、我有一个很困难的时间。 特别是 NJM2028模型。  

    此器件的引脚是否假设为以下所示的引脚(我将原理图引脚标记为红色粗体)?  

    最好开始简化图表以找出问题所在。 您刚才说您没有看到输出发生变化、您是否确认这个问题是由 LM13700引起的? 您是否隔离了电路的这一部分?  

    此致、

    Robert Clifton