This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124输出电压异常

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, TL071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1458284/iso124-iso124-abnormal-output-voltage

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: TL071

工具与软件:

您好、

客户使用 ISO124进行信号隔离、如下图所示。 该信号用于驱动输入电压为0-10V 的变频器。 ISO124的两侧都由正负12V 电压供电、但电流现象是当输入从0变为10V 时、输出不会从0变为10V。 当输入为10V 时、输出电压约为7V。 当输入处于低电压(例如大约3V)时、输出仍然会出现显著波动。 请帮助分析原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    这适用于新设计吗? 应用是什么?

    TL071网络显示"AGND"、但与 ISO124"AGND"相比具有不同的符号。 这些实际上是否引用了布局中的同一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、ó n

    客户使用血液回收机、ISO124用于驱动变频器的信号隔离、尽管原理图上的"AGND"是不同的符号、但它还是连接在同一网络中的 PCB 上。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    客户能否提供显示电源、输入和输出电压的示波器快照?