This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS61322

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61322, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456713/tps61322-tps61322

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件: TPS61299

工具与软件:

我希望这封邮件能让您满意。 我叫 Chandrakant Pardeshi、我代表 M-Tech Innovations Pune 撰写本文。 我的一位同事 Smarudhi Sakhare 最近从 Mouser 购买了 TPS61322组件、我们的使用过程非常顺利。

我们现在正在寻找具有相同规格但封装更小(例如01005或0201)的相同组件。 您能否告诉我们、您的库存中是否有此类版本、或者是否可以按所需的封装尺寸制造此器件?

我们非常感谢你迅速作出答复、并就此提供任何指导。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandrakant:

    专家团队今天有一个公共假期。 请在明天等待答案。  

    此致、  

    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brigitte 的帮助。

    尊敬的 Pardeshi 

    竞争尺寸可以是 TPS61299、WCSP 封装。 我不得不说、  以所需的封装尺寸制造 TPS61322很困难、因为内部电源块已经稳定、要更改并不容易。

    希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们正在寻找一种能够将1V 输入电压升高到大约3.5V 的直流/直流升压转换器。 除了使用 TPS61322外、您是否还有其他实现这一目标的解决方案? 但采用非常小的封装(例如0,201,01005)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迄今为止最小的产品是 TPS61299。