This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:整个温度范围的比较器规格

Guru**** 2501885 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450920/ina381-q1-comparator-specification-for-full-temperature-range

器件型号:INA381-Q1

工具与软件:

您好、TI:

我正在寻找一些有关 INA381-Q1内部比较器的信息。  最好将"高电平输入电压"、"低电平输入电压"和"警报低电平输出电压"指定为最小值和最大值、但它们仅针对+25°C 指定。 我们希望了解整个工作温度范围(-40°C 至+125°C)内"高电平输入电压"、"低电平输入电压"和"警报低电平输出电压"的最小值/最大值。

此外、最好是 TI 确认对于"警报低电平输出电压"、电流和电压表达式之间具有线性相关性(因此、如果电流仅为1mA 而不是3mA、我们可以将输出电压分为3部分)。 期待收到您的反馈

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    卡洛斯正在研究这个问题,并将在今天晚些时候回到你。

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    正如 Holly 提到的、我正在调查我们是否有任何可以分享的过热问题、但我尚未收到工程师的回复。 一旦我听到我可以在这里分享的信息、我就会采取后续行动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、  

    很抱歉耽误你的时间。 我能够在这里找到一些有关过热要求的信息、简而言之、我会说数据表中的给定限值应该适用于过热设计。 话虽如此、我还必须指出、由于我们仅在此数据表部分提供室温数据、因此我们无法保证这些随温度变化的限值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您提供这些信息。 您是否也有机会看看我的问题第二部分中有关  "警报低电平输出电压"的内容? 如果没有、请查看并提供一些信息。

    此致、

    Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、  

    抱歉、我漏掉了第二块。 是的、VOL 规格具有粗略的线性近似值、这在数据表的图37中显示。 我看了数据、了解了3mA 条件为什么不相关、看起来好像保守地选择了 EC 表数据、因为温度(符合预期)也会对电压幅度产生一些影响。 但是、对于室温、图37应能够准确地反映典型性能。