This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:INA296A 输出在上升沿和下降沿具有振铃

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1448467/ina296a-ina296a-output-has-ringing-on-the-rising-and-falling-edges

器件型号:INA296A

工具与软件:

我使用 INA296进行高电流检测、但我注意到输出的上升沿和下降沿都出现了振铃。 如何解决该问题?

通道1是输出电压、 CH2是 INA296输出、通道3是电流探头 输出。

下图是原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zac、

    这是由于 VCM 转换、也称为交流 CMRR。  我假设 Ch1 = VCM、Ch2 = INA296_Vout、Ch3_Expected Vout。  数据表显示了下面的此图。  此外、您的原理图中还有-100V。  INA296不能与-100V VCM 一起使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。在我的应用中、我将  -100V 短接至地、CH1是 VCM、大约为50V、在 INA296范围内。 它应该是由其他原因引起的。 您能提供其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZAC,

    我认为这是 VCM 转换。  从两个图中查看时间差。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZAC,

    下面是我在下面捕获的一些响应。  我在用于创建 VCM 瞬态的 GanFet 上放置了一个缓冲器。  您将注意到 VCM 瞬态上没有振铃。  我必须运行一些仿真、以找到适合我的负载和 GanFet 的最佳缓冲器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!  

    我能够理解您对 Vcm 转换的看法、但与规格相比、测得的波形大得多、vpp 大于2V、我该如何减小该峰值? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zac、

    能否通过添加缓冲器来减少 VCM 的过冲和振铃?  过冲和振铃将取决于原理和 FET 属性。  我为 GANFET 执行了某些操作、以便获得 上面显示的结果。  我在下面的原理图中添加了许多 寄生效应、但突出显示的值就是我更改的值、从而获得最低的过冲和振铃。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zac、

    我考虑过这个问题、从 VCM 瞬态到输出可能存在一些其他耦合。

    您能否共享布局?

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!这是我的布局、请检查、谢谢。(C25是 DNI、U7是 DNI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZAC,

    感谢您的耐心。

    由于美国节假日、Javier 目前不在办公室、将在6月1日返岗时回复。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zac、

    似乎没有接地平面。  旁路电容器的放置位置也不是最佳的。  因为连接到引脚2 (GND)的 GND 与 C24的 GND 焊盘之间似乎有一条很长的路径。  我还会在 Rshunt 下使用 GND 平面作为来自 VCM 瞬变的高频路径。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好、感谢您的答复。 我将尝试优化布局并再次进行测试。