This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA870:如何更正输出失调电压

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA870, TINA-TI, LMH6515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454275/pga870-how-to-correct-output-offset-voltage

器件型号:PGA870
《主题中讨论的其他器件: TINA-TILMH6515》

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 PGA870并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据数据表、输出偏移电压(Vos)额定值为–30mVmax±5mVtyp 30mVmax。

当用于直流耦合时、它会影响输出。

您能告诉我们如何更正失调电压吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:  

    输入端如何连接到器件? 如果输入是单端驱动并且采用直流耦合、则需要确保两个输入引脚端接至相同的共模电压。 否则、器件将在输出端具有永久偏移。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的答复。

    ——

    当使用 PGA870的单端电路进行直流耦合时、我知道需要将共模电压(1/2 VS/2)施加 到 IN+和 IN-引脚。

    请提供一个单端直流耦合电路的示例。

    在这种情况下、将会有多大的失调电压?  

    是否可以考虑数据表 P.3中所述的+/-5mVtyp 和+/-30mVmax 输出偏移电压

    您能否提供单端直流耦合电路的电路示例。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:  

    可从 PGA870产品页面下载的 TINA-TI 参考设计展示了以下电路中耦合的器件直流。  

    该电路的器件采用双电源配置、两个输入均通过100k 电阻器接地为基准。 输入信号的共模也为0V。  

    如果您要使用单个5V 电源、则共模将是2.5V。  

    此致!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的答复。

    使用单端直流耦合时、是否有可能向每个差分引脚(+/-)注入共模电压?

    它是否能够将失调电压输入到未使用的输入引脚中?

    我根据您提到的其他线程创建了一个示例电路。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454222/lmh6515-connection-of-single-end-and-dc-coupled/5581992#5581992

    您能看到并提供建议吗?

    e2e.ti.com/.../PGA870-single-end-DC-coupled-input.pdf

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您可以告知这个问题吗?

    就像 LMH6515一样、PGA870的失调电压可以通过向非信号输入添加校正电压来调整。 是这样吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi