This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:LM139J

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459018/lm139-lm139j

器件型号:LM139

工具与软件:

尊敬的先生和女士、  

我们混淆了 MFG 标签日期代码为2341U (简式 DC 应为2A)为什么项目列显示"23"? 此项目是否有其他解码格式?  

感谢您的帮助和支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="632807" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459018/lm139-lm139j ]a

    抱歉我键入的 DC  2341U (简式 DC 应为3A)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elaina:

    是的。

    它只是组装批次代码的前两个字符(年份)。 它不是编码的两位数生产日期代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    我认为可能造成混淆的原因是在"商品"描述中有一个"或"。 有两种可能:日期代码或批次代码。

    该字段可以显示生产日期代码的前两位、或批次代码的一部分。

    示例文档显示"39"-这显然不是有效年份(2039?)、但是它的确与批次代码(31T)的前两位数字相匹配。