This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561DGKEVM:技术帮助请求(SO#313179)

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4561DGKEVM, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455745/ths4561dgkevm-technical-assistance-request-so-313179

器件型号:THS4561DGKEVM
主题中讨论的其他器件: THS4561、THS4551

工具与软件:

高科技、

器件型号为 THS4561DGKEVM)

物理板上所用的 IC 显示"4551"标记、与所示  THS4561 IC 规格不匹配。

TI 网站上的图像也显示为"4551"。

您可以帮助检查和澄清一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    只是为了确认 您是否在收到的 THS4561DGKEVM 上直接看到了这些4551标记? 或者、是否只是在查看产品页面上的图片时观察到?  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

     

    请参阅下图了解物理板。 IC 上的标记为"4551"。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    感谢您发送的图像。 请给我一些时间来研究这个问题、我会给您回复。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    我们可以订购相同的 EVM 并收到正确的器件。 只是为了确认、您是否收到了附带 THS4551器件的 THS4561EVM?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    是、客户 收到 THS4561DGKEVM、但  THS4551器件附带。 我只是想确认这是正常现象吗?  

    谢谢。

    Jun Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    这不是正常现象、如果客户通过我们收到此类信息、就会在我们的终端出现错误。 我发送了一个 朋友请求、以便我们可以讨论为您纠正此问题所采取的步骤。

    此致、

    Ignacio