This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:LM139ADR 和 LM139ADRG4

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460456/lm139-lm139adr-and-lm139adrg4

器件型号:LM139

工具与软件:

你好、早上好!

LM139ADR 和 LM139ADRG4是完全相同的器件 、 TI 之前使用 G4表示器件符合绿色环保标准(RoHS+无卤素)、但现在两个器件均 符合绿色环保标准(RoHS+无卤素)。 然而,当我在 Digikey 查看单价时,它是不同的。 他们在引用  2.32000美元 对于 LM139ADR 和  4.32000美元 的说明  LM139ADRG4。 如果这些部件是相同的,那么为什么成本有差异?

https://www.ti.com/lit/ml/slyb236/slyb236.pdf?ts = 17343857623&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=Historically%2C%20G4%20and%20E4%20suffixes,had%20a%20consistent%20orderable%20part

此致、

Jithin E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供需关系。

    (它们并不总是完全相同;LM139ADR 和 LM139ADRG4的制造位置集不同。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithin、您好!

    定价和营销没有严格的规定、或者随着时间的推移也不像电路那样严格。 第一句话看起来像是一个赢家。