This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:下一代解决方案建议。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460452/tl082-q1-next-generation-solution-recommendation

器件型号:TL082-Q1

工具与软件:

你好、专家

德赛西威是全球最大的 TL082-Q1客户。 客户希望推出下一代 TL082-Q1、他们的通用电路是反向放大器。 他们希望产品价格低廉且性能良好。

请优先考虑这项器件建议、因为德赛西威控股拥有一家使用运算放大器的大型企业、我们需要推荐最佳解决方案。

他们要求购买一款可以避免以下问题的新产品。

(+) TL082-Q1:VCC (PIN8)和2OUT (pin7)为短路-放大器-内部论坛-放大器-内部- TI E2E 支持论坛

典型用例是 VCC 始终早于 VCC、这将在启动期间导致电压尖峰。

此致!

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:  

    TLC6352-Q1是新的替代产品。  

    TLC6352-Q1

    需要注意的主要问题是、如果在放大器中没有设计上电复位电路、那么在上电期间、输出将处于未定义状态、直到放大器看到有效的最小电源电压。  

    还请参考此帖子:

    TL082-Q1:运算放大器上电期间出现异常压降

    此外、在任何情况下输入直流电压都不应超过电源轨。 如果输入电压大于 VCC 或小于 VEE、则可能会损坏器件。 为了防止器件损坏、我们在德州仪器(TI)高精度实验室下针对电过应力(即 EOS)提供了免费的培训课程。 我们提供了有关如何选择用于保护放大器的元件的指导。 请在下面的链接中找到 EOS 部分。  

    德州仪器(TI)高精度实验室

    我希望这些信息对开始谈话有所帮助。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  
    Chris Featherstone