This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:INA180

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1505, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1457583/ina180-ina180

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件:MSPM0G1505

工具与软件:

您好!

INA180A1的输出是否可以直接连接到 MSPM0G1505输入的其中一个 A/D 通道来读取电流?

根据基于数据表第7.12.1节的数据表、微控制器 A/D 输入电阻大约为0.5k Ω。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关支持的输出电流、请参阅图7-19。

    但 ADC 的采样保持电容为3.3 pF、因此即使小得多的电流限制也无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjeet:

    简而言之、如果有足够的采样时间、您可以将 INA180直接连接到微控制器的 A/D 通道。 若要查找采样时间、可以 执行以下操作之一:
    (i) 使用  MSPM0G1505 数据表中列出的公式计算最小采样率。

    (ii)如果您没有使用上述公式计算时间所需的所有变量、则可 使用 GPAMP 电气特性并将最小采样时间设置为3us。 (与 GPAMP 相比、INA 具有更好的压摆率和 BW、因此3us 不会给您带来太大的误差。)  

    总之、这可行、请记住可能存在输出负载稳定性问题、以下应用手册详细介绍了这些内容、以供您参考。
    https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf

    另外、可以通过尽可能增加转换时间来减少建立误差、但这会导致一些带宽损失。

    如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提示-我们使用了100欧姆的 Rpar;0.1uF 的 Cpar;采样时间设置为125us。 硬件均值计算已启用128个样本。

    当我们测量来自微型的输出时-我们看到测量值发生变化。 到 ADC 的输入在示波器/万用表上进行测量、无噪声。 我怀疑采样设置不 正确。 是否有可能获得有关可能原因的一些反馈。

    谢谢

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjeet:

    是的、我认为采样时间太长。 尝试3us 到40us 之间的值、看看输出是否发生变化。 如果没有、请在此处附上示波器照片。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:  

    我可以直接发送原理图/波形吗-我不能在论坛中分享相同的。

    谢谢

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjeet:

    是的、当然可以。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有我可以将信息发送到的电子邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjeet:

    这是一个公共论坛、我不能在这里公开我的电子邮件、您可以在此 E2E 平台上直接在我的收件箱中接收范围截图。 我已经在 E2E 上向您发送了朋友请求、请接受它、然后通过直接消息发送示波器屏幕截图。

    此致!
    Mallika Senthil