This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:绝对最大额定值

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460159/tlv3502-abs-max-rating

器件型号:TLV3502

工具与软件:

团队成员、您好!

在数据表中、电源电压的绝对最大值和建议额定值均为5.5V。

这是什么? ABS 最大额定值通常高于建议额定值。
绝对最大额定值是否应为6V?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    这些数字相同意味着:

    5V < 10%容差电源可以

    5.25V < 4.7%容差电源可以

    5.5V、容差为1% 不会 好的