This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:您是否已经有计算 INA 241的增益误差因子的公式?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459493/ina241a-do-you-have-the-formula-for-calculating-gain-error-factor-for-ina-241

器件型号:INA241A
Thread 中讨论的其他器件:INA240

工具与软件:

我的设计需要输入电阻来实现 EMC 保护功能、而且需要能够计算校正后的增益。 阅读 用户指南 TI 电流感应放大器的输入电阻误差为计算该误差提供了几种方法、但 INA241数据表未提供计算该误差所需的信息。 我的 DMM 显示 RBias 是6.6kΩ、但我需要 Rfb 和 RINT 的值(或抽象方程)。

请提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    INA241和 INA296具有相同的输入结构。  估算值的计算方法如 INA240  

    增益误差因子 = 3250/(Rs+3250)

    增益误差%= 100-(100*增益误差因子)

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1261093/ina296b4q---gain-error-factor。

    仿真结果 更接近: 增益误差因子 = 2600/(Rs+2600)

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 https://www.ti.com/lit/ug/slya042/slya042.pdf?GEF=1736128184347 公式8、ts 将取决于 Rs 和运算放大器之间的串联输入电阻。 您提供的方程式似乎没有考虑到这一点?

    我们必须增加一些串联电阻来提供照明保护和其他 EMC 抗扰性。

    谢谢!

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    INA241具有不同的输入结构。  我运行了一些仿真来计算所有变化的误差。  INA241型号在模型中具有 IB 输入变化与 Vsense 以及 IB 与 Vcm 之间的关系。  我验证了所有增益选项都是相同的。  Vsense 范围不同、因此每个增益型号在满量程下的 IB 都不同。   下面是不同分流器的输出电压的我 DID 屏幕截图。  这也是不同器件之间的情况不同、因为您可以看到 IB 的变化、因为 IB 的规格具有广泛的25µA 到45µA。  这是 Vsense = 0时的初始 IB。  IB 与 Vsense 的斜率不是各器件之间确切的规格。

    3250. 3250.
    RS 外部电阻 100 1000
    增益误差因子 等式:3250/(Rs+3250) 0.970149 0.764706.
    增益误差% 公式:100 -(100*GainErrorFactor) 2.985075 23.52941.
    VOUT 测试点 Vout = 4V- 4V (增益误差) 3.880597. 3.058824

      

      

    此致、

    Javier