This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411:用于 AMC1411的隔离式直流电源、其连续工作电压为2200VDC

Guru**** 2767075 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411, SN6505B, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459561/amc1411-isolated-dc-dc-power-supply-for-amc1411-with-a-continuous-working-voltage-of-2200-vdc

器件型号:AMC1411
Thread 中讨论的其他器件: SN6505BAMC1400

工具与软件:

您好!

我的有趣之处在于、在 隔离栅上连续施加2200VDC 工作电压的应用中使用 AMC1411。 这处于器件规格范围之内、其最大隔离工作电压为2260VDC。 我要遇到的问题是、找到一个额定连续工作电压为2200VDC 的直流/直流转换器为 AMC1411供电。 到目前为止、我已经确定了两种可能的办法。 一种方法是 从 Recom Power 购买现成的电隔离直流/直流转换器、例如 RHV2-0505S/R20。 虽然隔离电压额定值为20kV (测试1秒)、但持续运行的工作电压仅为1400Vrms。 如果我假设等效直流工作电压额定值对应于交流正弦波形的峰值电压、则工作电压为1400VRMS *sqrt (2)= 1980VPK。 虽然这接近我要求的2200 VDC、但不符合要求。 另一种方法是使用 TI SN6505B 等变压器驱动器设计我自己的隔离式直流/直流转换器、例如 AMC1400数据表中的典型应用电路:

因此、这种方法需要连续工作电压额定值为2200VDC 的变压器。 到目前为止、我还没有找到工作电压额定值合适的变压器。 有没有人建议以隔离栅两端连续额定电压为2200VDC 的方式为 AMC1411供电。 到目前为止、我唯一的想法是 串联两个直流/直流转换器、以便每个转换器两端只有1100 VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    您已经确定了两种可能的方法。 另一种方法是从高压侧获取电源、或许可以使用 LDO 从以同一节点为基准的栅极驱动器电源获取。