This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:外部过流保护限制高于数据表中规定的值

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459908/xtr111-external-overcurrent-protection-limiting-higher-than-datasheet-says-it-should

器件型号:XTR111

工具与软件:

您好!

我模拟了一个模拟电路板、该电路使用 XTR111作为输出范围为4 -20mA 的电压控制电流源。  

我的问题与数据表中显示的栅极控制电流限制有关。 我的试验电路板 具有 如图6-5a 中所配置的外部电流限制。

在 感应到浪涌 电流/浪涌电流时、只需在~XTR111输出的情况下连接和断开负载、我就会发现输出电流可能会激增至高于 Δ V 37mA、数据表中显示的值。 在 Tektronix 示波器上使用电流探头、我能够看到电流上升到更高、约为50mA。

很遗憾、我没有权限在此论坛上分享示波器跟踪信息。

我想知道、数据表中可能有一个拼写错误吗? 在分析电路时、  ~Ω 47mA 处的15欧姆电阻上会出现0.7V 的电压、这应该会使 VGS 高于 FET 上的 VTH。

感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

     您是否有可以与之合作的现场应用工程师?  

    对于主要问题、您选择了什么 BJT?  这里显示的一个主题说明 了选择合适的晶体管的重要性。    

    此致、  

    Robert Clifton