This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:IN+/IN-上存在 REFA/REFB 过压(使用>60V 共模)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460033/ina149-overvoltage-present-on-refa-refb-with-60v-common-mode-at-in-in-

器件型号:INA149

工具与软件:

大家好、我对 INA149有有趣的行为。 我将为其提供15V 单电源、并将2.5V 参考电压施加到 REFA/REFB。 不过、IN+/IN-引脚上的电压约为60V 后、REFA/REFB 输入端的电压似乎开始增加。 共模电压从60增加到100 [V]、REFA/REFB 上的电压从2.5增加到4 [V]。 然后、REFA/REFB 上的电压从100 [V]增加到200 [V]、从4增加到4.25 [V]。  

我将从放大器获得预期的交流行为、但输出开始跟踪 REFA/REFB 上的电压、这会导致直流失调电压为正。

不清楚是否超出了器件额定值。 有人能解释一下这种行为的可能原因吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    都需要能够灌入电流的基准。 我在基准的输出端施加了一个2千欧的电阻器、那确实很成功。 都需要额外的电流、因为 REFA/REFB 引脚会在更高电压下提供额外的电流。