This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293-Q1:INA293共模滤波

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460044/ina293-q1-ina293-common-mode-filtering

器件型号:INA293-Q1
主题中讨论的其他器件:INA293

工具与软件:

向 INA293的输入端添加共模滤波器的建议方法是什么?  

数据表第8.1.2节介绍了差模滤波、但不涉及共模。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    您能解释一下您为什么要在输入端放置一个共模滤波器吗?

    如果可以避免、我们不建议在输入端放置任何滤波器、因为这会影响 INA293的精度。 共模滤波器也会使 CMRR 降级。 如果您能向我展示正在进行的工作、我可以推荐一个解决方案来帮助您。

    此致!

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMRR 在100kHz 时仅为大约80dB、并会随着频率的增加而继续下降。 在开关电源应用中、宽带噪声(100 kHz 至10MHz)可能耦合到输入端。 在极端情况下、我们观察到由于放大器输入上耦合的宽带噪声而导致性能下降。   

    在继续深入讨论之前、如何测量 CMRR?  根据这一结果、可能会比最初的想法少一些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、

    您可以参阅此应用手册(第4节)以了解一般指南、但我将在此处进行说明。  https://www.ti.com/lit/ug/slya042/slya042.pdf?ts = 1736128184347

    下图显示了共模滤波器的一个示例:

    应用差分电容器可限制不相等的 RC 时间常数对任一输入的影响。 建议 C_DIFF 至少是 C_CM 值的10倍。

    共模电容不影响增益误差、仅影响电阻器。 数据表说明了如何计算电阻器引起的增益误差因子。 第8.1.2节.

    关于 CMRR 的测量方式、我们对共模应用变化、然后测量输出。 在下面的公式中、AD 是差分增益、ACM 是共模增益。

      

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Holly