This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:内部 ESD 保护电路

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1451759/amc1311-internal-esd-protection-circuit

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC1302

工具与软件:

您好、 专家

希望这能很好地找到你。

"9.3该怎么办和禁止事项"数据表中的"输入引脚通过 ESD 保护电路受到保护、不受高压的影响"。
此输入引脚内置的 ESD 保护是否具有"7.2 ESD 等级"中列出的 ESD 保护功能?

我们发现它不是很清楚。 您是否用过任何地方写过有关此 IC ESD 保护电路的文章?

此致、

Jieyu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!

    是的、这涉及所述的 ESD 保护。 我们没有在数据表中包含有关此 ESD 保护电路的部分。  您在寻找什么信息 或您对项目有什么顾虑? 请告诉我、谢谢。  

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eva:

    谢谢你。 我有2个问题。

    (1)当 ESD 保护元件未连接到 AMC1311的输入引脚时、AMC1311能够承受多大的 ESD?
    您支持哪些具体的测试标准?


    (2)「保护二极管」: 不要连接到 AMC1311的输入引脚。

    "保护二极管"是指 TVS 二极管吗?
    例如、如果受下图所示的"使用二极管的钳位电路"保护、测量精度是否不太可能受到影响?

    https://detail-infomation.com/diode-clamping-circuit/

    此致、

    Jieyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!

    1) 1)它仍将是第7.2节中列出的内容、因为9.3中提到的 ESD 保护电路是内部电路。  

    2) 2)我们仍然不建议在该器件的输入引脚上放置二极管。 他们为什么要包括这些内容? 他们是否观察到错误?

    我可以问谁是客户吗?

    此致、
    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eva。

    我会通过直接消息让您了解客户。

    我想知道、 AMC1302数据表没有指出输入引脚不应配备保护二极管。
    请问是否可以在 AMC1302上使用钳位二极管?

    此致、

    Jieyu Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu、您好!

    我将回复您的直接消息。 目前正在关闭该主题帖。

    此致、

    EVA