This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201-Q1:在 SPICE 模型中具有 ESD 保护级以及共模和差分模式输入阻抗

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV3201-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459927/tlv3201-q1-esd-protection-stage-and-common-mode-and-differential-mode-input-impedance-in-spice-model

器件型号:TLV3201-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3201

工具与软件:

为什么我无法从图26中所述的 tlv3201.lib 的 SPICE 模型中确认 ESD 保护级的1kΩ 电阻器。 TLV3201-Q1等效输入结构?

为什么我无法   从 tlv3201.lib 的 SPICE 模型中确认共模电容器的2pF 和差模电容器的4pF?

这些差异是否会影响仿真结果? 应如何修改 SPICE 模型?

 e2e.ti.com/.../sbombt6.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoshi-San:

    通常、我们仅使用偏置电流规格对比较器的输入进行建模、因为我们的数据表中的电气特性表并不总是指定共模和差模输入阻抗。

    如果您想更改模型、使其具有共模和差分模式输入阻抗、可以将此结构添加到 TLV3201的输入中:

    对仿真的影响取决于。 如果您使用理想电压源驱动比较器、除了输入源的电流增加可忽略不计之外、不会对仿真产生任何显著影响。 如果您使用某个具有定义输出阻抗的其他模型来驱动比较器、驱动器的输出阻抗和比较器的输入阻抗将相互作用、以改变比较器"看到"的输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、何兆山、谢谢你的答复

    我似乎这些共模特性似乎是钳位二极管引起的。

    我是否可以将这些1k 欧姆电阻作为随附的原理图放置在输入端外部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hoshi-San:

    模型输入由二极管在内部钳制、因此您可以根据需要添加串联的1kΩ 电阻器。 由于使用直流电流源对输入偏置电流进行建模、这只会在输入端引入电压降。

    只是为了便于说明、输入阻抗不仅来自输入钳位二极管、还会影响输入阻抗、因为比较器内核的输入级也会对输入产生负载影响。