This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:ALERT 引脚

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460270/ina230-alert-pin

器件型号:INA230

工具与软件:

我查看了数据表、但是否可以在不使用 ALERT 引脚的情况下接收电流数据和电压(总线)数据?
由于我将不会使用警报引脚、因此我会将其保持悬空状态。
我有一个关于 INA230中 ADC 转换时间与平均值之间关系的问题。
具体而言、我想了解这些因素对通信的轮询速度有何影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    下面是我对您的问题的回答:

    [报价用户 id="575260" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460270/ina230-alert-pin 我查看了数据表、但是是否可以在不使用 ALERT 引脚的情况下接收当前数据和电压(总线)数据?[/QUOT]

    是的、ALERT 引脚在默认情况下被禁用、除非在屏蔽/使能寄存器中进行了设置、否则不会被使用。

    由于我不会使用 ALERT 引脚、我将使其保持浮动状态。

    是的、这很好。

    [报价用户 id="575260" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460270/ina230-alert-pin "]
    我有一个关于 INA230中 ADC 转换时间与平均值之间关系的问题。
    具体而言、我想了解这些因素对通信的轮询速度有何影响。
    [报价]

    转换时间是指进行特定测量的时间、而平均值是在将值报告给结果寄存器之前要进行的测量次数(以及进行平均值计算)。  数据表中的图8-1显示了该时序的工作原理:

    因此在器件轮询结果方面、您需要将 分流和总线测量的转换时间相加、然后乘以平均值的数量。 这就是结果在寄存器中准备就绪的频率。  

    此致、

    Mitch