This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4230:INA4230警报问题

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: INA4230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460767/ina4230-ina4230-alarm-issue

器件型号:INA4230

工具与软件:

您好、

在 INA4230生成超限警报后、是否具有超限数据锁存功能、即是否可以在警报后读取超限数据? 当数据超出限值时、我是否仍需要连续读取来读取数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第7.2.1节说明:

    CNVR_MASK:…μ V ALERT 保持置位、直到读取 FLAGS 寄存器中的 CVRF 字段。

    ALERT_LATCH: 当设置为1时、ALERT 引脚的状态会在故障条件下锁存。 要清除警报、必须读取警报标志寄存器并消除故障条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeno

    正如 Clemens 提到的、有关超限数据锁存功能的详细信息、请参阅数据表的表7.4。 是的、您可以从 CVRF 寄存器中读取超限数据。

    此致!
    Mallika Senthil