This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA818:噪声水平评估

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461099/ina818-assessment-of-the-noise-level

器件型号:INA818

工具与软件:

我们正在使用 INA818执行一个项目、工作频率低于100Hz。 我们想知道我们是否使用正确的方法、以及以 dBV/sqrt (Hz)为单位的噪声值是否对应于您的测试 value.e2e.ti.com/.../Request_5F00_Texas_5F00_Instrument.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leila、  

    欢迎来到 E2E!  

    我对如何为 INA 推导总输入基准噪声等式感到有点困惑。 要计算电压噪声、需要考虑1/f 和宽带噪声以及这两个值的平方和根。  

    然后、在乘以增益之前、您可以通过电流噪声计算以及此分量的平方和根来获得 INA 的总输入参考噪声。  

    如需更多信息、请参阅此处有关计算运算放大器总噪声的视频: https://ti.com/video/4078839879001

    您还可以使用 TINA 或 PSpice 来验证计算结果、从而模拟噪声性能。  

    此致、
    Ashley