This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AFE031-DF1:AFE031可以使用直流24V 电源和 UART 接口?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AFE031-DF1, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1461462/boostxl-afe031-df1-afe031-can-use-dc-24v-supply-and-uart-interface

器件型号:BOOSTXL-AFE031-DF1
Thread 中讨论的其他器件: AFE031

工具与软件:

你好

我想开发 PLC 系统。
我对 AFE031和 BOOSTXL-AFE031-DF1 EVM 感兴趣。

在那之前、我对两件事很好奇。
1.我看到电源电压范围是7V ~ 24V、但确实是直流24V 电源可以吗?
2.我想使用 UART 接口、但 BOOSTXL-AFE031-DF1不使用 UART 线路。 此 EVM 无法使用 UART 接口?

我等好答案了。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 AFE031无法使用 DC24V 和 UART 接口、请推荐其他芯片和 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JunHyeon:

    AFE031具有一个集成的 DAC 并将 SPI 用作数字接口。  AFE031不支持 UART。

    功率放大器电源(PA_VS)可以处理7V 至24V 电压、绝对最大值 PA_VS = 26V。

    此致!

    ALEC