This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:激光标记含义

Guru**** 2769375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1460824/lm358-laser-mark-meaning

器件型号:LM358

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想知道 IC 封装激光标记的含义。 如下所示:

`s "26K"的含义是什么? "CES4"的`s 是什么?

期待你回复~

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cayden:

    该器件可能在2022年6月制造。 CES4代码在内部使用。 这些是专有信息。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond。