This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:电力线通信 DC 24V 使用的开发问题。

Guru**** 2925780 points

Other Parts Discussed in Thread: PLC010935BP, THS6232, AFE031, TIDA-060001, TIDA-010935, THS6222, THVD8000, LAUNCHXL-F28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459090/afe031-power-line-communication-dc-24v-used-development-question

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件: TIDA-060001、PLC010935BP TIDA-010935THS6222、THS6232、 THVD8000LAUNCHXL-F28P55X

工具与软件:

大家好、我非常担心、所以我准备了新的线程。

抱歉,我的英语水平太差了。

我非常感谢您的体贴。

我对 PLC (电力线通信)系统感兴趣。
我想开发使用 AFE031的 PLC 系统。

我阅读了下面标记的参考文献。

- AFE031数据表

- TIDA-060001设计指南

通常、为了开发 、PLC 系统需要添加 MCU。
在基准中、使用了 C2000 MCU。

如果我想使用其他 MCU、可以更改和开发吗?
我想使用 STM32 MCU。

如果使用 STM32 MCU、 PLC 系统是否存在问题?

如果给很多建议 开发人员谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JunHyeon:

    使用 MCU 实现 AFE031的困难选择是能够使用软件。  需要该软件设计来支持 AFE031硬件。  如果您可以在 MCU 上运行软件、则需要具有足够闪存和计算内核的 MCU 来操作 PLC 协议。  除非可以优化和编写自己的软件、否则我不建议为 AFE031硬件使用性能较低的 MCU。

    您是否使用 SunSpec 太阳能快速关断功能?  我们有一个适用于较低数据速率 PLC 的非 SunSpec (未使用标准)参考设计  该设计使用带有 OOK (开关键控)的 UART 转 PLC。  参考设计为 TIDA-010935、包含可订购的参考设计 PLC010935BP。  我们看到客户正在评估用于太阳能快速关断的 PLC010935BP、尤其是在不需要 SunSpec 的市场中。

    如果您不需要 SunSpec、我可以帮助您选择 PLC 线路驱动器(AFE031、THS6222或 THS6232)的硬件。  AFE031使用 FSK 和 OFDM、THVD8000 + THS622x2线路驱动器使用数据速率为500kbps 的 OOK。

    总体而言、您可以使用具有所需性能的 MCU。  PLC 调制解调器功能和加密可能需要较高的资源、因此通常需要功能更强大的 MCU。

    如果您使用 TIDA-010935 (可以订购 PLC010935BP)、则可以使用功能不太强大的 MCU 来向 THVD8000执行 UART 命令。

    如果您需要帮助将代码或设计从使用 STM32迁移到 TI MCU、我可以帮助您加入嵌入式处理器团队。

    请提供有关您的担忧的详细信息。  我们随时为您提供帮助。  您的沟通和描述对我很好、不要担心清楚。

    谢谢!

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不使用 SunSpec。
    但是、THVD8000 + THS622x2驱动器很有意思。

    我要使用输入电压 DC 24V 和输出电压 DC 24V。
    此外、通信使用 UART (RS232)或 RS485。

    但是、很难选择 MCU。
    不知道选择使用 TI 产品还是 STM32。  

    您能否为开发选择 TI MCU 建议?
    此外、是否可以使用直流24电压和通信(UART 或 RS485)进行开发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JunHyeon:

    TIDA-010935参考设计的设计表明、直流线路可以介于20V 和50V 之间。  您可以通过变压器将 PLC 信号耦合到直流线路、如原理图所示。

    我建议阅读 TIDA-010935文档、如果您有兴趣、可以订购 PLC010935BP (Booster Pack)放入 TI LP-MSPM0G3507 Launchpad 上。  由于 THVD8000使用 UART、因此您无需那么强大的 MCU 来驱动 TIDA-010935设计。

    如需订购 PLC010935BP: www.ti.com/.../PLC010935BP

    AFE031也是不错的选择;您需要决定设计所需的调制方案(OOK、FSK、OFDM)。  由于太阳能快速关断是一种比大多数 PLC 实现更简单的设计、因此您可以评估 THVD8000 + THS6222。

    我们拥有更新的 PLC 线路驱动器 THS6232、它可通过更高(高达40V)的电源支持更高的电压。  该器件的带宽较低、也可能在您的设计中正常工作。

    THS6222和 THS6232是宽带 PLC 线路驱动器、而 AFE031支持窄带 PLC

    如需具有 DAC 且功能更强大的 MCU、您可以咨询 C2000产品系列中的 TMS320F28P55x 实时微控制器。  我们为该器件提供了一个 LaunchPad:LAUNCHXL-F28P55X。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。
    我认为更适合 THVD8000 + THS6222开发。
    所以、我要找的是已使用的 MCU。

     TMS320F28P55x 具有80MHz 时钟频率。
    如果时钟频率是64Mhz 或72Mhz 没有问题?

    我想选择 MCU、使其具有更高的时钟频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JunHyeon:

    这是一个好问题;我不是 TMS320F28P55x 的主题专家。

    您可以使用该产品名称单独提出 E2E 问题、以便获得嵌入式 MCU 团队的帮助。

    如果您对 THS6222或 PLC 线路驱动器有更多问题、可以重新打开或向我提出新问题。  请查看 THS6222是否比 THS6232更好、并询问我您是否需要澄清或更多支持。

    此致!

    ALEC