This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311B 标记:假的还是正的?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462337/amc1311-amc1311b-markings-fake-or-genuine

器件型号:AMC1311

工具与软件:

您好、E2E 专家、

我们最近收到了一个原型、这是由某个制造商安装的、该制造商也购买了我们提供的 BOM、在这些原型中、我们使用了几个 AMC1311B 隔离器、并且我们看到它们上面有两个不同的标记。 我们想知道这两个变体是否都是 真实的、或者是否有任何变体(或两者)都是假的。 我们知道、很难仅从 标记上了解您的观点、但您的观点如何? 标记是否合法? (请参阅图)

他们似乎也对塑料封装使用了不同的模具,并对文本使用不同的字体。 这些字符串如下:

1311B、29TG4、akov (带有 TI 标识)

1311b、TI 43K、C6QT (无标识)

1311B、TI 41K、CNXJ (无标识)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些设备是合法的。 我们有多个封装站点、并且使用了不同的戳记。