This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM137HVQML:/883器件:这些器件执行哪些测试? (筛选、批次验收测试)

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1459142/lm137hvqml-883-parts-what-tests-do-these-parts-perform-screening-lot-acceptance-test

器件型号:LM137HVQML

工具与软件:

我对/883在 PN 末尾的组件的质量等级和测试类型有疑问。

以/883结尾的组件没有 SMD 器件号、我知道 TI 会直接对这些器件进行测试。

在这种情况下、我们是否可以认为测试级别与 MIL-STD-38535 QML V、MIL-STD-38534 QML H 等相同? 为什么/883级组件没有 SMD 编号?

如果没有、则执行哪些筛选和 LAT (批次验收测试)测试? 请提供流程图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim、我会对此做进一步研究、本周结束时会回复给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kim - 只是确认您指的器件型号是  LM137HVH/883。

    如果支持、则此器件为目录器件、符合 QML Q 类流程。  在流程中进行老化后、已进行老化和 tri 温度测试。  

    希望这可以解答您的问题。

    谢谢!

    服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    为什么 LM137HVH/883在遵循 QML Q 类流程时没有 SMD 编号?

    我想了解的是所有/883级器件遵循的流程、而不仅仅是特定器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kim -  

    /883表示按照 QML-Q 流程运行的军用级产品。   

    关于 SMD 器件型号、我询问了团队相关问题-此器件最初有 SMD 器件型号 、但在20世纪90年代、 针对这些器件创建了新的 SMD、并具有不同的标准(从38510更改为38535)。  航天级器件被移至这些新的 SMD 中、但 mil 级器件没有、并且未与特定 SMD 编号连接。

    希望这可以解答您的问题。  

    谢谢!

    服务