This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:MSL 澄清

Guru**** 2689775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1462406/ina592-msl-clarification

器件型号:INA592

工具与软件:

团队成员、您好!

代表客户发布:

我们的器件 INA592IDRCR 具有 MSL1等级、但卷带是在防潮袋中发送的、显示为 MSL2 -我们的器件通常使用额定值更高的 MSL 袋装运吗? 客户收到 MSL2包装袋中的 MSL1器件时是否存在任何问题? 谢谢!  

如果我们在线的所有资质认证数据都显示 INA592IDRCR 的额定功率为 MSL1 (如下文所示)、但 TI 发货时包装袋中有 MSL2、那么该器件的额定值应视为 MSL2? 这似乎会导致混淆、因为在器件送达之前、客户不知道器件的等级是多少、对吗?

在运送 MSL 等级较高且 MSL 等级较低的器件的包装时、我们有没有常见的运输惯例? 我想了解这是否常见、仅为了提高稳健性、或者在这种情况发生时是否需要考虑其他注意事项。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    我不确定 MSL1器件是否通常装在额定值较低的 MSL 袋中发货、但是、这可能是简化了后端的存储过程、因为该器件的所有其他封装型号都是 MSL2。

    由于 MSL2器件比 MSL1器件更潮湿、因此对于 MSL1级器件、其袋必须比袋子更好地防潮。 因此、使用更防潮的 MSL2袋装运的 MSL1器件不会受到负面影响。

    此致!
    Gerasimos